개체 가져오기를 위한 솔루션 개발

이 디자인 타임 스크립트는
CSV
파일의 데이터를 기반으로 프로젝트에 개체를 만듭니다.
팁:
샘플 프로젝트는 다음에서 다운로드할 수 있습니다.
ObjectsFromCSV.zip
필수 구성 요소
다음 예시에는
CSV
파일에 이러한 경보에서 사용하는 경보 및 모델 변수에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
CSV
열 설명
#1 열
#2 열
#3 열
#4 열
프로젝트 변수(키워드
variable
) 또는 경보(키워드
alarm
)를 만들어야 하는지 여부를 나타냅니다.
만들 노드의 이름을 나타냅니다.
변수를 만드는 데 사용할 데이터 유형을 나타냅니다.
  • 디지털(키워드
    digital
    )
  • 제한(키워드
    analog
    )
경보가 가리키는 변수를 나타냅니다.
팁:
CSV
파일은 샘플 프로젝트의 일부입니다. 다음 위치에서
CSV
파일을 개별적으로 다운로드할 수도 있습니다. alarms.csv
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 프로젝트 저장.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal