프로젝트 만들기
프로젝트에는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 만들어지는 요소가 포함되어 있습니다.- 주 도구 모음에서를 선택하거나
프로젝트FactoryTalk Optix Studio를 엽니다.시작 페이지가 열립니다. - 새로 만들기를 선택합니다.
- 프로젝트 유형을 선택합니다.팁: 선택한 프로젝트 유형은 배포 기능에 영향을 주지 않습니다. 모든 프로젝트 유형을 모든 대상 장치 유형에 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 배포 항목을 참조하십시오.
- 기본값.프로젝트 보기에 모든 구성된 범주 및 기본 창이 있는 프로젝트를 만듭니다.
- OptixPanel.프로젝트 보기에 모든 구성된 범주 및 기본 창이 있는 프로젝트를 만듭니다. 또한 다음 항목도 만듭니다.
- FactoryTalk Remote Access 서버에 대한 액세스와 FactoryTalk Remote Access 응용 프로그램의 지원을 요청하기 위해 미리 구성된FT Remote Access위젯이 있는시스템개체.
- 네트워크 설정,장치 설정,날짜 및 시간,응용 프로그램 로드위젯이 포함된SettingsWidgets폴더.
- 런타임 시 기본 위젯을 표시하고 탐색할 수 있을 뿐만 아니라 창의 홈 페이지에 자체 콘텐츠를 배치할 수 있는 기본 창.
- 위젯용 자동 언어 전환.
- 활성화된 가상 키보드
- Optix 템플릿. 사용자 정의 Optix 템플릿에 포함된 콘텐츠를 기반으로 프로젝트를 생성합니다.
- 비어 있음. 기본 콘텐츠가 없는 빈 프로젝트를 만들려면FactoryTalk Optix Studio 옵션에서고급 모드를 선택한 다음FactoryTalk Optix Studio를 다시 시작하여 시작 페이지에서비어 있음을 선택합니다. 옵션 설정 항목을 참조하십시오.
- 이름에서 프로젝트 이름을 입력합니다.
- 위치에 프로젝트의 경로를 입력하거나 위치를 찾습니다.기본 위치는C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects입니다.
- (선택 사항) 프로젝트 암호,암호데이터 유형이 있는 사용자 지정 개체 및 프로젝트 정보 모델을 나타내는YAML파일을 암호화하려면비밀 암호화 모드옆에 있는 옵션을 선택한 다음새 프로젝트 비밀 암호화에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 원격 키 저장소. 원격 키 저장소를 사용하여 프로젝트 비밀을 암호화합니다.FactoryTalk Hub에 로그인해야 하며 관련 조직에 속해 있어야 합니다.
- 사용자가 제공한 암호. 암호로 프로젝트 비밀을 암호화합니다.
팁: 비밀 암호화 및 새 프로젝트의 기본 프로젝트 암호화에 대한 자세한 내용은 옵션 설정 및 프로젝트 비밀 암호화 항목을 참조하십시오.팁:FactoryTalk Optix Studio를 설치하는 동안 관리자는 사용자에 대한 보안 정책 적용 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 기본 암호화 모드는 프로젝트 비밀을 원격 키 저장소HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio Common\Password Policy에 저장합니다. 암호화 모드가 사용자 제공 암호인 경우, 최소 암호 길이, 필수 대/소문자, 기호 및 숫자의 최소 수가 지정됩니다. 강제 암호화 모드 비적용도 하나의 옵션입니다. 관리자가 설정한 보안 정책은 관리자만 변경할 수 있습니다. - 기본 창 크기 설정에서 프로젝트를 만들 때 기본 창의 너비와 높이를 지정합니다.
- 사용자 지정 크기를 선택하고 새 사용자 지정 창 크기에 대한 새너비및높이를 입력합니다. 기본 사용자 지정 창 크기는 400 x 400 픽셀입니다.
- 미리 구성된 창 크기를 선택합니다.
- OptixPanel 프로젝트를 만드는 경우OptixPanel크기를 선택합니다.
- 만들기를 선택합니다.
새 프로젝트가 열립니다. 이미 열려 있는 기존 프로젝트가 있으면 해당 프로젝트가
FactoryTalk Optix
의 새 인스턴스에서 열립니다.project
optix panel
default
blank
window size
의견을 작성 부탁드립니다.