프로젝트
프로젝트에는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 만드는 데 사용하는 다양한 구성 요소가 포함되어 있습니다. 프로젝트가 생성되면 이전 버전의 FactoryTalk Optix에서 프로젝트를 업그레이드할 수 있습니다. 프로젝트를 복제하고, 이전 버전의 프로젝트를 복원하고, 프로젝트를 백업하고, 파일을 프로젝트로 가져오고, 프로젝트를 파일로 내보내 다른 사용자에게 보낼 수도 있습니다.FactoryTalk Optix
프로젝트는 서로 다른 시스템 간 상호 운용성을 제공하는 OPC(Open Platform Communication) 표준을 준수합니다.이 섹션에는 다음이 포함됩니다.
- 프로젝트 구성 요소 및 특수 문자.
- 프로젝트 만들기, 열기, 저장, 복제, 복원, 백업, 닫기 및 업그레이드.
- 프로젝트 템플릿, Optix 템플릿, 소스 형식 및 비밀 암호화.
- 파일 가져오기 및 내보내기, 텍스트 찾기 및 바꾸기, 프로젝트 최적화.
구성 요소
프로젝트에는 다음 구성 요소가 포함될 수 있습니다.
- 개체. 모터와 같은 물리적 개체 또는 디지털 경보와 같은 비물리적 개체입니다.
- 개체 유형. 개체 인스턴스를 만들 수 있는 모델 개체입니다. 각 개체 인스턴스에는 특정 개체와 변수가 포함될 수 있습니다.
- 변수. 개체의 특성을 나타내고 이러한 특성의 값을 지정하는 요소입니다.
- 변수 유형. 변수 인스턴스를 만들 수 있는 모델 변수입니다. 이 인스턴스는 다른 특정 변수를 포함할 수 있습니다.
- 런타임 메서드 유형. 메서드 인스턴스를 만들 수 있는 모델 메서드입니다. 메서드 인스턴스는 사용자 작업 또는 변수 값 변경과 같은 이벤트가 발생할 때 런타임 시 실행할 수 있습니다.
- 사전 정의된 그래픽 개체. 컨트롤, 컨테이너, 도면 또는 미디어 콘텐츠와 같은 미리 정의된 개체 라이브러리로,FactoryTalk Optix 응용 프로그램에 대한 사용자 인터페이스를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
- NetLogic. C#에서 개발된 사용자 지정 응용 프로그램 논리를 구현하는 NetLogic 개체입니다.
special character
의견을 작성 부탁드립니다.