프로젝트에서 텍스트 바꾸기

프로젝트에서 특정 개체 이름 또는 값을 검색하고 바꿉니다.
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도구 모음에서
      전역 검색 아이콘
      를 선택합니다.
    • /
      /
      를 누릅니다.
  2. 프로젝트에서 찾기 또는 바꾸기
    의
    바꾸기
    탭에서, 찾으려는 텍스트를
    찾을 내용
    에 입력합니다.
  3. (선택 사항)
    검색 대상
    에서 다음을 선택합니다.
    • 모두
      . 이름과 값으로 검색합니다.
    • 이름
      . 이름으로만 검색합니다.
    • 값
      . 값으로만 검색합니다.
  4. (선택 사항)
    폴더
    에서 검색할 폴더를 선택합니다.
  5. (선택 사항)
    범위
    에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 전체 프로젝트
      . 전체 프로젝트에서 검색합니다.
    • 프로젝트 항목
      . 검색 범위를 프로젝트 항목으로 제한합니다.
    • .Net 솔루션
      . 검색 범위를 NetLogic 파일 및 해당 콘텐츠로 제한합니다.
      .Net 솔루션
      을 선택하면
      폴더
      옵션이 비활성화됩니다.
  6. (선택 사항) 다음 중 하나를 선택하거나 지웁니다.
    • 대/소문자 구분
      . 지정된 대/소문자 형태를 가진 용어로 검색을 제한합니다.
    • 전체 단어
      . 전체 단어만 검색합니다.
    • 정규식
      . 찾을 텍스트에 정규식을 사용합니다.
      정규식
      을 선택하면
      대/소문자 구분
      및
      전체 단어
      옵션을 사용할 수 없습니다.
      팁:
      정규식
      필드는 POSIX 기본 정규식 구문을 지원합니다. 예를 들어,
      Motor.*Speed
      를 검색하면 "Motor"로 시작하고 "Speed"로 끝나며 그 사이에 있는 모든 문자를 포함하는 개체를 찾을 수 있습니다.
  7. 바꿀 내용
    에 찾은 텍스트를 대체할 텍스트를 입력합니다.
  8. 바꾸기
    를 선택합니다.
바꾸기 결과가
출력
에 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal