개체

개체는 물리적 개체(예: 모터) 또는 비물리적 개체(예: 디지털 경보)를 식별하는 요소입니다.

개체 구성 요소

개체는 다음을 포함할 수 있습니다.
  • 표시 이름
  • 설명
  • 변수
  • 중첩된 개체

개체 예

물리적 모터는 가속도, 속도 및 토크와 같은 특정 작동 특성을 가진 기계적 개체입니다. 프로젝트의 Motor 개체는 동일한 속성을 포함하는 개체입니다.
Motor 개체 속성
Motor 개체 및 해당 변수의 표로 Acceleration, Power, Speed 및 Torque가 있으며, 각각 Int32 데이터 유형입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal