프로젝트 복원

프로젝트가 손상되었거나 원치 않는 변경 사항이 저장된 경우 이전 버전의 프로젝트를 복원할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix Studio
에서 프로젝트가 닫혀 있는지 확인합니다.
  1. %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    폴더에서 원하는 백업의 전체 폴더를 복사합니다.
  2. 현재 프로젝트 폴더를 백업 폴더로 바꿉니다.
  3. 프로젝트를 열고 성공적으로 복원되었는지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal