변수
변수는 개체의 수치 또는 특성에 해당하는 요소로, 해당 특성의 값을 지정합니다.
개요
각 변수:
- DataType 속성을 포함
- 다른 변수를 포함하도록 구조화할 수 있음
- 설명이 포함된 속성을 포함
- 개체를 포함할 수 없음
팁:
미리 정의된 개체에서는 속성을 제거할 수 없습니다. 예를 들어
레이블
개체에서는 텍스트
속성을 제거할 수 없습니다.변수 값
다음을 지정하여 변수 값을 설정할 수 있습니다.
- 고정 값
- 변수 유형 또는 개체 유형 정의에서 상속된 값
- 다른 변수의 값을 기반으로 변수 값을 설정하는 동적 링크팁: 필드 장치 또는 컨트롤러의 값을 사용하고 표시하려면 태그와 변수를 프로젝트로 가져와서 동기화해야 합니다. 필드 장치나 컨트롤러에서 가져온 변수에는 값을 전송하는 데 사용된 통신 프로토콜 유형이 태그됩니다. 자세한 내용은 통신 드라이버 항목을 참조하십시오.
변수 예제
예를 들어, 변수는 다음을 나타낼 수 있습니다.
- 물리적 개체의 속도
- 숫자(Int32) 값이 있는속도변수는 Motor 개체의 속도를 정의합니다.

- 그래픽 개체의 스타일 특성입니다.
- 텍스트 색상변수는 레이블 개체의 색상을 정의합니다.

- 다양한 개체 속성
- 내장형데이터베이스1개체에 대한 동적 링크는 저장소 변수 값을 정의합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.