프로젝트 복제

기존 프로젝트를 새 프로젝트의 템플릿으로 사용하려면 프로젝트를 복제합니다.
  1. 복사할 프로젝트를 열고 주 메뉴에서
    다른 이름으로 저장
    을 선택합니다.
  2. 다른 이름으로 프로젝트 저장
    에서 다음을 완료합니다.
    1. 이름
      . 새 프로젝트의 이름입니다.
    2. 위치
      . 프로젝트 파일의 저장 위치입니다. 복제된 프로젝트는 기본적으로 원본 프로젝트와 동일한 위치에 저장됩니다. 폴더 아이콘을 선택하여 새 위치를 찾습니다.
    3. (선택 사항)
      버전 관리 사용
      . Git 리포지토리에 프로젝트를 저장하려면 선택합니다.
      팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 프로젝트 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 프로젝트 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
  3. 확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal