경보 요약

경보 요약
위젯을 사용하여 프로젝트에 유지된 모든 경보와 현재 보류되지 않은 경보에 대한 필수 정보를 표시할 수 있습니다.

개요

경보 요약
을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.
  • 경보 승인
  • 경보 비활성화
  • 경보 보류
  • 경보 정렬
  • 경보 필터링
  • 경보 세부 정보 보기
  • 래치 경보 재설정
  • 경보 확인
  • 경보 억제
  • 경보 수 롤업 보기
경보 요약
위젯에는 다음과 같은 정보 열이 표시됩니다.
경보 요약 테이블 열
열
설명
우선 순위
경보 우선 순위. 다음과 같은 값을 사용할 수 있습니다.
  • 낮음
  • 중간
  • 높음
  • 긴급
상태
경보 상태. 다음과 같은 값을 사용할 수 있습니다.
  • 정상
  • 경보 활성, 승인됨, 확인됨
  • 경보 활성, 승인됨, 미확인됨
  • 경보 활성, 미승인됨, 미확인됨
이벤트 시간
경보 조건 또는 하위 조건이 현재 표시된 상태로 변경된 시간입니다.
조건 이름
경보 조건을 표시합니다. 조건 이름 필드에는 경보 논리에 따라 값이 표시됩니다.
확인됨
경보의 확인 또는 미확인 여부를 지정합니다.
이름
경보 이벤트를 생성한 경보 개체의 이름입니다.
메시지
경보 이벤트와 연결된 메시지입니다. 예를 들어 HH가 활성인 경우 HH 전용 메시지가 표시됩니다. 경보 세부 정보 팝업에서 우선 순위가 더 높은 메시지가 표시됩니다.
소스 변수
이벤트에서 모니터링하는 변수입니다.
속성
에서 표시할 경보 요약 테이블 열을 선택하고 특정 버튼을 비활성화하거나 숨길 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal