NetLogic 디버깅

런타임 및 디자인 타임 NetLogic과 관련된 문제를 식별, 조사 및 수정합니다.
중요:
FactoryTalk Optix Studio
는 .NET Standard 8 대상 프레임워크가 있는 .NET 라이브러리만 지원합니다.
Visual Studio®
또는
Visual Studio Code®
를 사용하여
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 디버그하려면 .NET SDK를 설치합니다.

디버깅 방법

다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

일반적인 디버깅 문제 해결

외부 코드 편집기에서 디버거에 오류가 있는 경우:
  • .NET 솔루션이 컴파일되는지 확인합니다.
    FactoryTalk Optix Studio
    의
    출력
    창에서 .NET 솔루션 컴파일 오류를 조사하고 필요한 경우 NetLogic 코드를 수정합니다. 출력 창 항목을 참조하십시오.
  • FactoryTalk Optix Studio
    및 외부 코드 편집기에 모두 프로젝트와 NetLogic을 저장했는지 확인합니다.
  • FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    이 최신 코드를 사용하는지 확인합니다.
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    을 다시 실행합니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
  • 디버거를 올바른 프로세스에 연결했는지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal