Visual Studio를 사용하여 원격으로 NetLogic 디버그

Visual Studio®
를 사용하면 Windows 시스템에서 런타임 NetLogic을 원격으로 디버깅할 수 있습니다.
팁: 보안상의 이유로 HMI에서는 원격 디버깅이 불가능합니다. 원격 디버깅에 대한 자세한 내용은 원격 디버깅 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn을 참조하십시오.
필수 구성 요소
  • 개발 시스템에서
    Visual Studio
    를 다운로드하고 기본 코드 편집기로 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
  • 대상 시스템과 개발 시스템이 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
  1. 런타임 NetLogic을 원격으로 디버그하려면
  2. FactoryTalk Optix Studio
    에서 원격 Windows 시스템을 대상으로 구성. 대상 장치 추가 항목을 참조하십시오.
  3. 디버깅 프로세스를 중지하고 코드를 편집한 다음 절차 반복.
    팁: 원격 디버깅 프로세스를 중지하려면 원격 디버거 데스크톱 응용 프로그램을 닫거나
    Visual Studio
    에서 디버깅을 중지합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal