대상 장치 추가
네트워크를 통해
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포할 수 있도록 대상 장치를 구성합니다.- 주 도구 모음의옆에서 대상 드롭다운 메뉴를 선택합니다.실행
- (선택 사항)대상 장치 설정에서 활성 원격 대상 장치만 표시하려면활성 원격 장치를 전환합니다.팁:을 선택하여 원격 대상 장치를 새로 고칩니다.
새로 고침 - 다음 중 하나를 선택합니다.
- 폴더와를 선택합니다.

- FactoryTalk® Remote Access™장치와를 선택하여 선택한
FactoryTalk Remote Access장치 네트워크에서 액세스할 수 있는 장치를 추가합니다.
- (선택 사항)이름에서 대상 장치의 이름을 편집합니다.중요: 이름에는 영숫자만 사용할 수 있습니다.
- IP 주소에 대상 장치의 IP 주소를 입력합니다.
- 사용자 이름에 대상 장치에 로그온할 사용자의 이름을 입력합니다.
- Windows®사용자 이름
- 시스템 사용자 이름:
- DOMAIN\, 도메인 사용자용.username
- , 도메인에 가입된 장치의 로컬 사용자용..username
- , 도메인에 속하지 않은 장치의 로컬 사용자용.username
- Linux 사용자 이름
- 관리자 사용자 이름입니다.
중요: 대상 장치에서 사용자에 대한 암호를 구성해야 합니다. - (선택 사항)저장 경로에 응용 프로그램을 배포할 대상 장치의 경로를 입력합니다.팁: Windows 대상 장치의 기본 배포 저장 경로는%localappdata%입니다. 사용자 지정 경로를 정의하는 것은 대상 장치의C:\파티션이 쓰기 보호되어 있을 때 유용합니다. Ubuntu 대상 장치의 저장 경로는/home/<username>/Documents/Project_1입니다.노트: 하나의 프로젝트만 배포할 수 있습니다. 따라서 이전에저장 경로에 배포된 모든 응용 프로그램은 기본 대상의 경로를 제거하고 이전에 기본 대상에 배포된 모든 응용 프로그램은저장 경로를 제거합니다.노트:저장 경로는 서비스로 실행 중인FactoryTalk Optix를 배포할 때 지원되지 않습니다.
- (선택 사항)프로젝트 패키징을 선택하여 대상 장치에 배포된 프로젝트를 난독화합니다.자세한 내용은 대상 장치에서 프로젝트 난독화 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)장치에서 소스 프로젝트 다운로드를 선택하여 대상 장치의 소스 프로젝트를 다운로드합니다.팁: 대상 장치에서 소스 프로젝트를 다운로드하면 나중에 대상 장치에서 개발 컴퓨터로 소스 프로젝트를 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 열기 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)ApplicationsFiles디렉터리를 배포하려면응용 프로그램 파일 전송을 선택합니다.중요:응용 프로그램 파일 전송을 선택하면 새 배포에서 이전에 배포된ApplicationsFiles를 덮어씁니다.
- (선택 사항) 전송하기 전에 프로젝트를 최적화하려면최적화된 프로젝트 전송을 선택합니다.중요:최적화된 프로젝트의 특징은 다음과 같습니다.
- 런타임에 필요할 때만 노드가 로드되므로 크기가 더 작습니다.
- 프로젝트 리포지토리가 아닌 외부 태그 리포지토리에 태그를 유지합니다.
- 성능이 낮은 장치에서 화면을 로드하고 변경하려면 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.
전체 모델 또는 하나 이상의 태그를 노출하는 OPC UA 서버가 포함된 프로젝트는 최적화할 수 없습니다. - 선택을 선택하여 대상 장치를 선택합니다.
target device
target
의견을 작성 부탁드립니다.