대상 장치 관리
네트워크에서 사용할 수 있는 대상 장치를 추가, 제거, 복제 및 선택합니다.
기본 대상 장치인
에뮬레이터
가 개발 컴퓨터에서 로컬로 실행됩니다. 에뮬레이터
는 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 테스트하는 데 유용하며 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.
팁:
에뮬레이터
런타임은 장치에 유효한 라이선스가 있더라도 2시간 후에 자동으로 중지됩니다. 응용 프로그램을 더 오랜 시간 동안 테스트해야 하는 경우에는 응용 프로그램을 내보냅니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 내보내기 항목을 참조하십시오.
팁:
Windows®
가 설치된 장치를 실수로 재부팅하지 않도록 에뮬레이터
재부팅은 지원되지 않습니다.이 섹션에는 다음이 포함됩니다.
- 대상 장치를 추가하고 연결 및 배포 옵션을 설정합니다.
- 대상 장치 제거.
- 유사한 구성을 위해 대상 장치 복제.
- 배포를 위해 구성된 대상 장치 선택.
- 대상 장치에서 프로젝트 난독화.
의견을 작성 부탁드립니다.