대상 장치에서 프로젝트 난독화

프로젝트 난독화는 FactoryTalk Optix 업데이트 서버가 설치된 대상 장치에서 프로젝트 지적 재산을 보호하는 데 도움이 됩니다.

범위

프로젝트 정보 모델을 나타내는 프로젝트
YAML
파일은 난독화된 이진 파일로서 대상 장치로 전송됩니다. 난독화는 대상 장치에서 프로젝트 지적 재산을 보호하는 데 도움이 되며 액세스 또는 재사용에 대한 보호를 강화합니다. 자세한 내용은 프로젝트 소스 형식 항목을 참조하십시오.
기본적으로 에뮬레이터 구성 요소는 난독화됩니다. 에뮬레이터 구성 요소의 난독화는 비활성화할 수 없습니다.

작업

프로젝트 난독화는 컴파일된 응용 프로그램을 대상 장치 하드웨어에 연결합니다. 난독화된 프로젝트는 다른 대상 장치에서 복사하고 실행할 수 없습니다. 프로젝트를 USB 장치나 폴더로 내보내도 컴파일된 프로젝트는 난독화되지 않습니다.
팁: 난독화된 프로젝트를 업로드하려면 다음을 수행해야 합니다.
  • 대상 장치에 대해
    응용 프로그램 소스 파일 전송
    을 선택하여 프로젝트를 업로드합니다. 대상 장치 추가 항목을 참조하십시오.
  • 응용 프로그램을 전송한 대상 장치의 로컬 사용자 암호를 사용합니다.
팁: 프로젝트 난독화는
FactoryTalk Hub
계정과 관련이 없습니다. 로그인하지 않았거나 프로젝트 개발에 사용된 조직과 다른 조직에 로그인되어 있더라도 프로젝트를 여는 동안 장치에서 난독화된 프로젝트를 업로드할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal