FactoryTalk Optix 응용 프로그램 내보내기
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 내보내면 네트워크에서 액세스할 수 없는 대상 장치에 응용 프로그램을 배포할 수 있습니다. 응용 프로그램을 내보내려면 내보낸 응용 프로그램을 배포할 플랫폼을 지정합니다.- 옆에 있는 화살표를 선택한 다음 을 선택합니다.저장
- 대상 장치의 플랫폼을 선택합니다.
- Windows x86 64비트. 모든 폴더 및 응용 프로그램 파일과 함께 기본 프로젝트 폴더를 모든 Windows 컴퓨터에 배포할 수 있도록 내보냅니다.
- Ubuntu 22.04 x86 64비트. 모든 폴더 및 응용 프로그램 파일과 함께 기본 프로젝트 폴더를 Ubuntu 운영 체제가 설치된 대상 장치에 배포할 수 있도록 내보냅니다.
- OptixPanel/임베디드 엣지 컴퓨팅. OptixPanel에 배포할 수 있도록 응용 프로그램을 내보냅니다. 이 옵션을 선택하는 경우 옵션 필드를 작성합니다.
- 암호. 내보낸 프로젝트에 대한 선택적 암호를 입력합니다. 응용 프로그램을 대상 장치로 가져올 때 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- 프로젝트 패키징. Optix 패널에서 프로젝트를 난독화합니다. 자세한 내용은 대상 장치에서 프로젝트 난독화 항목을 참조하십시오.
- 장치에서 소스 프로젝트 다운로드. 내보낸 프로젝트를 OptixPanel에 다운로드합니다.
- ThinManager. ThinManager에서 사용할 응용 프로그램을 내보냅니다. 결과 zip 파일에는 응용 프로그램과 Ubuntu 운영 체제가 모두 포함되어 있습니다. Thin Manager 소프트웨어를 사용하여 씬 클라이언트 장치에 배포할 수 있도록 응용 프로그램을 내보냅니다.
- 위치에서,FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 저장할 폴더 경로를 입력하거나 폴더를 찾아 선택합니다.중요:FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 공유 또는 보안되지 않은 위치로 내보내면 다른 사용자가 내보낸 파일에 액세스할 수 있습니다. 보안 정책에 따라 안전한 내보내기 위치를 선택합니다.팁: 폴더는FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 하나만 포함할 수 있습니다. 각FactoryTalk Optix 응용 프로그램에는 별도의 폴더가 있어야 합니다.
- 내보내기를 선택합니다.
- 응용 프로그램이 지정된 폴더에 이미 있는 경우확인을 선택하여 응용 프로그램을 덮어쓰거나취소를 선택하여 다른 폴더를 지정합니다.FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 내보내는 동안 진행률 창이 표시됩니다. 내보내기가 완료되면FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 지정된 위치로 내보냈다는 메시지가 나타납니다.
- OptixPanel/임베디드 엣지 컴퓨팅 및 ThinManager 플랫폼의 경우 메시지의 링크를 선택하여 응용 프로그램이 포함된 폴더를 엽니다.응용 프로그램이 포함된 zip 파일이 지정된 경로에 나타납니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 내보내는 동안 진행률 창이 표시됩니다. 내보내기가 완료되면 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 지정된 위치로 성공적으로 내보내졌음을 알리는 대화 상자가 나타납니다.export
의견을 작성 부탁드립니다.