원격 컴퓨터에서 디버깅 시작

런타임 응용 프로그램을 원격 컴퓨터에 배포하고 개발 컴퓨터에서 디버깅 프로세스를 시작합니다.
  1. 원격 컴퓨터에서 디버깅을 시작하려면
  2. 주 도구 모음에서
    .NET 솔루션 열기 아이콘
    .NET 솔루션 열기
    를 선택합니다.
    기본 외부 코드 편집기가 열립니다.
    팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로
    Visual Studio®
    2022 또는
    Visual Studio Code
    를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
  3. FactoryTalk Optix Studio
    에서
    FTOptixApplication
    을 대상 장치에 배포합니다.
    자세한 내용은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
  4. Visual Studio
    에서 디버깅 프로세스를 구성하고 시작합니다.
    다음 설정을 사용하여 프로세스에 연결:
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal