FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포
Rockwell Automation
대상 장치는 배포 시 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
를 자동으로 실행합니다.
팁:
업데이트 서비스가 설치되어 있지 않거나 런타임 응용 프로그램을 수동으로 전송한 장치에서는 장치에서 응용 프로그램을 수동으로 시작하거나 응용 프로그램을 자동 시작용으로 구성해야 합니다.
로컬 또는 원격 장치에 배포하려면
FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
을(를) 사용하십시오. 원격 장치에만 배포하려면 FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
를 사용합니다. FactoryTalk Optix Studio
는 FactoryTalk Remote Access
를 사용하여 원격 장치에 배포합니다.
중요:
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
응용 프로그램이 대상 장치에서 이미 실행 중인 경우 다른 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
응용 프로그램을 배포하면 다른 응용 프로그램이 중지 및 제거됩니다.필수 구성 요소
- (선택 사항)FactoryTalk Optix를 실행할 모드에 대해 프레젠테이션 엔진을 구성합니다.프레젠테이션 엔진 구성을 참조하십시오.
- 대상 장치에서FactoryTalk Optix가 실행되는지 확인합니다.중요:FactoryTalk Optix를 응용 프로그램으로 실행 중인 경우 올바르게 작동되게 하려면 TCP 포트 49100에 접근할 수 있어야 하며 암호가 구성된 유효한 사용자 이름이 필요합니다.
- 대상 장치에 유효한 자격이 있는지 확인합니다.중요: 대상 장치에 유효한 자격이 없는 경우FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 데모 모드에서 실행되고 2시간 후에 자동으로 중지됩니다.
- 장치를 구성합니다.중요: 로컬 또는 원격 장치를 구성합니다. 로컬 장치를 구성하려면 대상 장치 관리를 참조하십시오. 원격 장치를 구성하려면FactoryTalk® Hub™를 열고FactoryTalk Remote Access에 액세스하십시오. FactoryTalk Remote Access 온라인 도움말에서도메인 보기를 참조하고장치를 추가하려면까지 스크롤합니다. 원격 장치에는FactoryTalk Remote AccessRuntime 클라이언트도 설치 및 구성되어 있어야 합니다. FactoryTalk Remote Access 온라인 도움말에서클라이언트 구성을 참조하십시오.
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포하려면
- 구성된 장치를 선택합니다.자세한 내용은 대상 장치 선택을 참조하십시오.
- 원격 장치를 선택한 경우 해당 장치에 대한 VPN 연결을 설정합니다.을(를) 선택하거나
VPN을(를) 선택하여 원격 데스크톱 연결을 설정합니다.
원격 데스크톱 - 을 선택합니다.실행
- 대상 장치의 사용자 암호를 입력하고확인을 선택합니다.팁: 동일한 이름의 프로젝트가 이미 실행 중인 대상 장치에 프로젝트를 배포하면 런타임 시 프로젝트에 대해업데이트또는바꾸기를 수행하라는 메시지가 나타납니다.
- 업데이트는 런타임 프로젝트 요소를 재정의하지만 응용 프로그램 파일은 장치에 유지합니다.
- 바꾸기는 장치에 있던 모든 런타임 프로젝트 및 응용 프로그램 파일을 재정의합니다. 바뀐 응용 프로그램 파일은 복구할 수 없습니다.
- 대상 장치에서FactoryTalk Optix Studio를 분리하려면출력을 닫습니다.응용 프로그램은 대상 장치에서 계속 실행되지만FactoryTalk Optix가 더 이상 연결되어 있지 않으므로 메시지가 더 이상 출력 창에 나타나지 않습니다.
- 대상 장치에서FactoryTalk Optix 응용 프로그램를 중지하려면을(를) 선택합니다.
중지
FactoryTalk Optix Runtime 도구를 제거하면 다음에 로그인할 때 응용 프로그램이 자동으로 다시 시작됩니다. FactoryTalk Optix Runtime 도구를 제거한 후에는 응용 프로그램을 배포할 수 없는데, 제거하면 업데이트 서비스가 제거되기 때문입니다.
deploy
의견을 작성 부탁드립니다.