프레젠테이션 엔진 구성

기본 프레젠테이션 엔진 또는 웹 프레젠테이션 엔진을 프로젝트에 추가합니다.
팁: 각 프로젝트에는 단일 기본 프레젠테이션 엔진과 단일 웹 프레젠테이션 엔진이 포함될 수 있습니다. 프로젝트가 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈 1756-CMEE1Y1에서 실행되는 경우에는 웹 프레젠테이션 엔진을 추가하고 기본 프레젠테이션 엔진을 삭제합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    UI
    폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    를 선택합니다.
  2. 다음 프레젠테이션 엔진 중 하나를 선택합니다.
    • 기본 프레젠테이션 엔진
      .
      FactoryTalk Optix
      를 로컬 장치에서 응용 프로그램으로 실행하려는 경우 기본 프레젠테이션 엔진을 만듭니다. 일반적인 HMI 시나리오의 경우 이는 대상 장치의 화면에
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 직접 렌더링하는 것입니다.
    • 웹 프레젠테이션 엔진
      . 웹 프레젠테이션 엔진을 만들어
      FactoryTalk Optix
      를 런타임 장치에서 서비스로 실행하거나
      FactoryTalk Optix
      를 응용 프로그램으로 실행하여 웹 클라이언트를 통해 시스템과 상호 작용하도록 합니다. 서비스형
      FactoryTalk Optix
      는 사용자 인터페이스가 있는지 여부와 관계없이 배포된 응용 프로그램을 자동으로 실행합니다. 이 모드는 일반적으로 런타임 장치에 로컬 운영자가 없는 경우에 사용됩니다.
  3. (선택 사항)
    기본 프레젠테이션 엔진
    을 선택하고
    속성
    에서 필요한 내용을 변경합니다.
    • 동적 변수 폴링 시간
      . 변수 판독값 사이의 시간 간격입니다.
    • 텍스트 렌더링 유형
      . UI 컨트롤에 텍스트가 렌더링되는 방식을 지정합니다.
    • 가상 키보드
      . 기본 가상 키보드를 선택합니다. 키보드 항목을 참조하십시오.
    • 로그인 창
      . 로그인한 사용자가 없을 때 세션 시작 시 표시되는 로그인 창 유형입니다.
    • 시작 창
      . 세션 시작 시 만들어지는 창 개체의 유형입니다.
    • 시작 사용자
      . 세션을 인증하는 사용자입니다.
    • 스타일시트
      . 스타일 그래픽 개체입니다.
    • 세션
      . 사용할 UI 세션 개체입니다.
  4. (선택 사항)
    웹 프레젠테이션 엔진
    을 선택하고
    속성
    에서 필요한 내용을 변경합니다.
    • 동적 변수 폴링 시간
      . 변수 판독값 사이의 시간 간격입니다.
    • 프로토콜
      . 웹 클라이언트와 웹 서버 간의 통신을 위한 프로토콜입니다.
    • IP 주소
      . 웹 서버가 수신 대기할 주소입니다. 로컬 장치의 유효한 IP 주소여야 합니다.
      팁:
      0.0.0.0
      을 설정하여 웹 서버가 로컬 시스템의 사용 가능한 모든 주소에서 수신 대기하도록 합니다. 입력한 주소와 다른 로컬 주소에 대한 요청을 무시하도록
      0.0.0.0
      이외의 특정 주소를 설정합니다.
    • 포트
      . 웹 클라이언트와 웹 서버 간의 통신을 위한 포트입니다.
    • 호스트 이름
      . HTTPS 프로토콜에 대한 자체 서명 인증서를 생성하는 데 사용되는 이름입니다. 비어 있는 경우, 인증서가 시스템 이름을 기반으로 생성됩니다.
    • 최대 연결 수
      . 웹 서버에 연결할 수 있는 최대 웹 클라이언트 수입니다.
    • 허용된 원격 소스
      . 현재 리소스에 액세스하기 위해 로드하거나 사용할 수 있는 원격 소스 목록입니다. 허용되는 형식에는 인터넷 호스트 이름 또는 IP 주소가 포함됩니다. URL 패턴, 포트 번호 및 경로는 선택 사항입니다. *.example.com에서와 같은 와일드카드(*)는 하위 도메인, 호스트 주소 및 포트 번호에 사용할 수 있습니다.
      팁:
      허용된 원격 소스
      를 입력하여 현재 리소스를 포함할 수 있는 URL을 지정합니다. 허용된 원격 소스는 원격 리소스를 로드하고 액세스할 때 더 큰 보안과 제어를 제공합니다.
    • 자동화 ID 활성화
      . 자동화된 테스트를 위해 자동화된 ID를 활성화합니다. 자동화 ID 항목을 참조하십시오.
    • 허용된 로컬 소스
      .
      웹프레젠테이션엔진
      에서 제공하는 파일 확장자 목록입니다. 최소 필수 구성:
      *.html, *.css, *.js, *.ttf
      필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      기본 안전 값 설정
      을 선택하면 다음과 같은 기본값을 설정할 수 있습니다.

        이미지
        *.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.svg

        비디오
        *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mp4, *.wmv

        텍스트 파일
        *.pdf

        글꼴 파일
        *.ttf, *.otf

        웹 파일
        *.html, *.css, *.js

      다음 규칙을 따르십시오.
      • 특정 파일 이름을 사용할 수 있습니다. 예:
        myfile.txt
      • 와일드카드(
        *
        )를 사용하여 패턴을 일치시킬 수 있습니다. 예:
        file*.txt
        는
        file1.txt
        ,
        file123.txt
        등과 일치합니다.
      • 다음 폴더는 제한됩니다.
        /projectfiles/netsolution
        ,
        /projectfiles/pki
        ,
        /applicationfiles/
        .
      • 모든 규칙은 대/소문자를 구분하지 않습니다.
      팁:
      *
      를 사용하여 모든 파일을 공유하면 배포 중에 경고가 발생하고 실행 중에 로그가 기록됩니다.
    • 가상 키보드
      . 기본 가상 키보드를 선택합니다. 키보드 항목을 참조하십시오.
    • 로그인 창
      . 세션을 시작하고 로그인한 사용자가 없을 때 열리는 로그인 창 유형입니다.
    • 시작 창
      . 세션 시작 시 만들어지는 창 개체의 유형입니다.
    • 시작 사용자
      . 세션을 인증하는 사용자입니다.
    • 스타일시트
      . 스타일 그래픽 개체입니다.
    • 세션
      . 사용할 UI 세션 개체입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal