사용자 지정 키보드 구성
키보드 개체를 추가하고 하위 개체와 속성을 조정하여 사용자 지정 가상 키보드를 구성합니다.
필수 구성 요소
- 사용자 지정 키보드를 구성하려면
- 프로젝트 보기에서UI를 확장하고키보드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음키보드를 선택합니다.팁: 모든 키보드 키를 처음부터 추가하지 않으려는 경우 템플릿 라이브러리에서 미리 정의된 키보드를 가져올 수 있습니다. 가져온 키보드는 언제든지 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 템플릿 가져오기 항목을 참조하십시오.
- 속성에서 키보드 옵션을 설정합니다.
- 로케일. 이 가상 키보드를 사용할 로케일입니다. 자세한 내용은 UI 세션 항목을 참조하십시오.팁: 현재 로케일에 대한 사용자 지정 키보드를 지정하지 않으면 FactoryTalk Optix는 프로젝트 개체의로케일 폴백속성에 따라 사용 가능한 첫 번째 키보드를 사용합니다.
- 키보드 유형.영숫자,숫자또는 사용자 지정 키보드 유형입니다.예를 들어키보드 유형을CustomKeyboard로 설정합니다.
- 편집 전 컨트롤. 편집 완료 후 적용될 텍스트를 표시하는 그래픽 개체에 대한 동적 링크입니다. 예를 들어 텍스트 상자에 대한 동적 링크가 있습니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 프로젝트 보기에서 키보드 키를 추가하려면 키보드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
- 키보드 텍스트 버튼을 선택한 다음속성에서키에 문자를 입력합니다.예를 들어,키에q를 입력합니다.팁:문자는 Shift 키보드 키의Shift활성속성 값에 따라 자동으로 대문자 또는 소문자가 됩니다. 응용 프로그램 논리에서Shift활성값을 사용할 수도 있습니다.키입력 문자에는 이모티콘을 사용할 수 없습니다.
- 키보드 기호 버튼을 클릭한 다음속성에서 기호를 선택합니다.예를 들어,기호에서Enter또는기호 변경을 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서 키보드의크기 및 레이아웃및모양속성을 수정합니다.
- (선택 사항)프로젝트 보기에서 키보드 개체를 확장하고 하위 개체를 관리합니다.예를 들어 다음을 할 수 있습니다.
- 기존 그래픽 개체를 구성합니다. 예를 들어 특정 키보드 키의 스타일을 변경합니다. 그래픽 개체에 컨트롤 스타일 적용 항목을 참조하십시오.
- 그래픽 개체를 추가합니다. 예를 들어, 단색 직사각형을 추가하여 배경 효과를 만들거나 레이블을 추가하여 추가 컨텍스트를 제공합니다. 사전 정의된 그래픽 개체 항목을 참조하십시오.
- 키보드로 편집한 변수에 의해 노출되는 정보를 사용하여 값을 표시하거나 처리합니다. 키보드로 편집한 변수의 세부 정보 사용 항목을 참조하십시오.
- 사용자 지정 키보드를 프로젝트에 구현합니다. 키보드 선택 항목을 참조하십시오.
- 응용 프로그램 논리의 가상 키보드를 런타임에 표시합니다. 응용 프로그램 논리에서 키보드 열기 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.