기본 프레젠테이션 엔진 구성
FactoryTalk Optix
를 로컬 장치에서 응용 프로그램으로 실행하는 경우 기본 프레젠테이션 엔진을 만듭니다. 일반적인 HMI 시나리오의 경우 이는 대상 장치의 화면에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 직접 렌더링합니다.- 프로젝트 보기에서UI폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 속성에서 필요한 사항을 변경합니다.
- 동적 변수 폴링 시간. 변수 판독값 사이의 시간 간격입니다.
- 텍스트 렌더링 유형. UI 컨트롤에 텍스트가 렌더링되는 방식을 지정합니다.
- 웹 브라우저 로컬 콘텐츠 정책. 로컬로 호스팅된 페이지에서 웹 브라우저의 원격 리소스를 로드할지 여부입니다.
- 로그인 창. 로그인한 사용자가 없는 경우 세션 시작 시 표시되는 로그인 창 유형입니다.
- 가상 키보드. 기본 가상 키보드를 선택합니다. 키보드 항목을 참조하십시오.
- 시작 창. 세션 시작 시 만들어지는 창 개체의 유형입니다.
- 시작 사용자. 세션을 인증하는 사용자입니다.
- 스타일시트. 스타일 그래픽 개체입니다.
- 세션. 사용할 UI 세션 개체입니다. UI 세션 항목을 참조하십시오.
native presentation engine
의견을 작성 부탁드립니다.