UI 세션
UI 세션은 사용자가 권한에 따라 읽기 또는 쓰기 작업을 실행하는 런타임 컨텍스트입니다.
이 섹션에는 다음이 포함됩니다.
- UI 세션 개요 및 프레젠테이션 엔진
- 유휴 시간 초과 및 화면 보호기 설정
- UI 크기 조정
- 로케일 및 지역화된 텍스트
- 측정 시스템 및 엔지니어링 단위
- 경보에 대한 표준 시간대 옵션
- 파일 다운로드 및 파일 업로드 추적
- 세션 노드 개요
개요
UI 세션 개체는 사용자가 속한 그룹 및 해당 로케일과 같은 세션 정보를 결정합니다. 이 정보를 사용하여 권한, 설정 또는 사용자 지정 속성을 기반으로 동적 인터페이스를 만들 수 있습니다.
대화형 세션:
- 각 대화형 세션에 대한 시작 창을 만듭니다.
- 런타임에 사용자를 위한 대화형 사용자 인터페이스를 표시합니다.
- 디자인 타임에 추가된 그래픽 개체의 인스턴스를 포함합니다. 동적 탐색 로직을 기반으로 그래픽 개체의 인스턴스를 생성합니다. 컨트롤러 상태에 따라 시스템 또는 프로젝트 전역 상태를 사용합니다. 사용자 권한 및 세션 로케일에 세션 상태를 사용합니다. 탐색 패널, NetLogic 또는 개체 표시 및 숨기기를 통해 로직을 만듭니다.
UI 세션 및 프레젠테이션 엔진
UI 세션은 런타임 세션의 인스턴스에 액세스할 때마다 생성됩니다. 예를 들어, 웹 프레젠테이션 엔진에 액세스할 때마다 기본 프레젠테이션 엔진 세션에 연결되지 않는 독립적인 세션이 생성됩니다. 프레젠테이션 엔진에 대한 자세한 내용은 프레젠테이션 엔진 항목을 참조하십시오.
다음 예제에서 사용자1, 사용자2 및 사용자3의 대화형 세션에 있는 시작 페이지는 프레젠테이션 엔진에 설정된 시작 페이지의 인스턴스입니다.
각 시작 페이지에는 동일한
A
, B
및 C
개체의 여러 인스턴스가 포함됩니다. 개체는 각 사용자의 동적 로직에 따라 표시되거나 숨겨집니다. 텍스트는 사용자 로케일에 따라 번역됩니다.예: UI 세션 및 프레젠테이션 엔진
session
의견을 작성 부탁드립니다.