시간대

경보 이벤트 및 트렌드 그래프를 포함한 날짜 및 시간 관리를 위해 지원되는 시간대와 이벤트 속성에 대한 개요입니다.

지원되는 시간대

FactoryTalk Optix
는 세 가지 시간대를 지원합니다.
  • UTC 표준 시간대.
  • FTOptixApplication
    을 실행하는 시스템의 현지 시간대.
  • 원격 세션의 응용 프로그램이 지원하는 세션 시간대.

날짜 및 시간 이벤트 속성

날짜 및 시간 형식은 OPC UA 데이터 유형
DateTime
의 사양을 따릅니다.
날짜 및 시간 이벤트를 관리하는
BaseEventType
개체 속성은 다음과 같습니다.
설명이 있는 날짜 및 시간 이벤트 속성
속성
데이터 유형
설명
시간
UtcTime
UTC 표준 시간대 + 0의 날짜 및 시간입니다.
LocalTime
TimeZoneDataType
UTC 날짜 및 시간과 응용 프로그램 장치의 현지 날짜 및 시간 사이의 오프셋(분)입니다. 예를 들어 UTC + 2로 설정된 장치에서 오프셋은 120분입니다. 해당하는 경우 오프셋에
DaylightSavingInOffset
이 포함될 수 있습니다.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
날짜 및 시간에 대한 UTC + 0의 세션 오프셋입니다.

경보 이벤트의 시간대

런타임 시
경보 그리드
및
경보 로그 그리드
개체의
데이터 그리드
개체는
타임스탬프
열에 이벤트의 현지 시간을 표시합니다.
개체
타임스탬프
경보 그리드
시간
속성에서 동적 링크를 설정합니다.
경보 기록 그리드
노드 포인터를 사용하여
시간
속성에서 동적 링크를 설정합니다.
원격 세션을 지원하는 프로젝트에서 현지 시간 설정이 다른 장치는 위젯에 서로 다른 시간대를 표시할 수 있습니다. 위젯의 타임스탬프는 이벤트가 서로 다른 시간대에서 발생하는 경우에도 장치의 현지 시간대로 표시됩니다.
경보 그리드
또는
경보 기록 그리드
의
Timestamp
열에서
{Item}Time
및
{Session}TimeZoneOffset
속성의 합계를 사용하여
식 평가기
유형의 컨버터를 설정합니다.

트렌드의 시간대

런타임에
트렌드
개체는 UTC 표준 시간대의 X축에 데이터를 표시합니다.
그래프의
참조 시간대
속성을 사용하여 데이터가 현지 시간대로 표시되는지 아니면 세션 시간대로 표시되는지를 지정할 수 있습니다.
트렌드
개체가
데이터 로거
에 연결된 경우 현지 시간대로 데이터를 저장하려면 응용 프로그램의
로컬 시간 로그
속성을 활성화해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal