유휴 시간 초과

유휴 시간 초과는
FactoryTalk Optix
에서 구성 가능한 비활성 기간입니다. 커서 이동, 키보드 동작 또는 그래픽 개체와의 상호 작용과 같은 사용자 활동이 감지되지 않으면 응용 프로그램은 사용자 지정 이벤트를 트리거할 수 있습니다.
팁: 특정 화면 또는 전체 세션에 유휴 시간 초과를 적용할 수 있습니다. 유휴 시간 초과를 구성하려면 응용 프로그램에 대화형 그래픽 개체가 있어야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal