세션에 대한 유휴 시간 초과 구성

IdleTimeoutEvent
를 사용하여 전체 세션에 유휴 시간 초과를 적용합니다. 시간 초과는 모든 사용자 지정 이벤트를 트리거할 수 있습니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    UI
    폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    UI 세션
    을 선택합니다.
    UI세션#(type)
    이
    프로젝트 보기
    에 나타납니다.
  2. (선택 사항)
    UI세션#(type)
    위로 마우스를 가져가서
    편집 아이콘
    을 선택한 다음 UI 세션의 새 이름을 입력합니다.
  3. 속성
    에서 다음 값을 설정합니다.
    • 비활성 시간 초과 기간
      . 시간 초과 기간을 입력합니다.
    • 비활성 시간 초과 활성
      .
      참
      으로 설정합니다.
  4. IdleTimeoutEvent
    이후
    이벤트
    에서
    검은색 추가 아이콘
    새 메서드 추가
    를 선택하고
    명령
    을 확장한 후 시간 초과 이벤트가 트리거될 때 실행할 명령을 선택합니다.
  5. 프레젠테이션 엔진에 세션을 적용합니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서 프레젠테이션 엔진을 선택합니다.
    2. 속성
      의
      세션
      에서 UI 세션 유형을 선택합니다.
    프레젠테이션 엔진에 대한 자세한 내용은 프레젠테이션 엔진 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal