파일 업로드
파일 업로드 메서드와 UploadFileCompletedEvent를 사용하여 웹 프레젠테이션 엔진 세션에서 파일 업로드를 모니터링하고 제어합니다. 안전한 파일 관리를 위한 제약 조건 및 브라우저 동작을 이해합니다.
중요:
파일 업로드는 대상 폴더에서 이름과 확장자가 중복되는 파일을 덮어씁니다.
개요
파일 업로드 메서드를 사용하여 웹 프레젠테이션 엔진 세션에서 파일 업로드를 트리거합니다. 메서드를 MouseClick 이벤트와 같은 UI 이벤트에 연결하고 업로드된 파일의 출력 폴더 경로를 지정합니다. 업로드가 완료되면 UploadFileCompletedEvent가 트리거되어 작업 ID, 결과 코드 및 파일 경로를 제공합니다. 이러한 인수를 사용하여 업로드 결과를 처리하거나 상태를 표시하거나 응용 프로그램에서 업로드된 파일을 처리합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
제약 조건
파일 업로드 작업에는 보안 및 일관성을 위한 몇 가지 제약 조건이 포함됩니다.
- 파일 업로드는ProjectFiles폴더와 그 하위 폴더에만 허용되며,NetSolution및PKI폴더는 예외입니다.
- 최대 업로드 크기는 파일당 50MB입니다.
- 파일 업로드는 대상 폴더에서 이름과 확장자가 중복되는 파일을 덮어씁니다.
- 파일 업로드는 읽기 및 쓰기 권한으로만 허용되며 실행 권한은 허용되지 않습니다.
- 파일 업로드는 허용된 로컬 소스 정책을 준수해야 합니다.
- 파일 업로드 메서드가 있으면 배포 중에 경고 대화 상자가 표시되어 보안을 위해 업로드된 콘텐츠의 유효성을 검사하도록 상기시킵니다.
- 기본적으로 로그인한 사용자만 파일을 업로드할 수 있습니다.
중요:
FactoryTalk Optix
는 업로드된 파일에 악성 콘텐츠가 없음을 보장하지 않습니다. 프로젝트에서 사용하기 전에 업로드된 파일의 유효성을 검사해야 합니다.웹 브라우저
웹 브라우저는 파일 선택 및 업로드 매개 변수를 제어합니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
은 파일 업로드가 시작될 때만 시작하고 감지합니다.파일 업로드는 기본 프레젠테이션 엔진에서 지원되지 않습니다. 시도하면 로그에 경고가 표시됩니다.
지원되는 웹 브라우저에 대한 자세한 내용은
FactoryTalk Optix 릴리스 정보
를 참조하십시오.file upload
upload file method
UploadFileCompleted event
web presentation engine
UI Session
security
upload constraints
FactoryTalk Optix
session monitoring
의견을 작성 부탁드립니다.