UploadFileCompletedEvent

UploadFileCompletedEvent의 이벤트 인수 세부 정보 및 데이터 유형(변수 설명 및 결과 코드 포함).

이벤트 인수

응용 프로그램 논리에서 이 별칭에 의해 노출되는 다음 변수를 사용할 수 있습니다.
{Session}
Session
UI 세션
UI세션
#
UploadFileCompletedEventHandler
#
EventArguments
.
별칭에 대한 자세한 내용은 별칭 항목을 참조하십시오.
이벤트 인수
변수
데이터 유형
설명
Operation ID
Guid
업로드 작업의 고유 식별자. 메서드: 파일 업로드를 참조하십시오.
Result code
Enum
  • 0
    . 업로드가 성공적으로 완료되었습니다.
  • 1
    . 잘못된 폴더 또는 권한 부족으로 인해 업로드하지 못했습니다.
  • 2
    . 파일 크기가 허용된 제한을 초과하여 업로드하지 못했습니다.
  • 3
    . 지원되지 않는 파일 유형 또는 정책 위반으로 인해 업로드하지 못했습니다.
  • 4
    . 내부 오류로 인해 업로드하지 못했습니다.
File path
String
업로드된 파일의 경로입니다. 업로드에 실패하면 비어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal