UI 크기 조정
UI 크기 조정은 배율 인수를 적용하여 런타임에 인터페이스 요소 및 글꼴의 크기를 조정합니다. 이 변경 사항은 로컬 시스템에만 영향을 미치며 응용 프로그램을 다시 시작할 필요가 없습니다.
개요
UI 크기 조정은 런타임에 표시되는 모든 인터페이스 요소의 크기를 변경합니다. 사용자 인터페이스 개체 및 글꼴의 로컬 크기 값은
배율 인수
만큼 곱해집니다. 이 조정은 로컬 시스템에만 적용되며 응용 프로그램을 다시 시작하지 않고 런타임에 변경됩니다.
팁:
기본 프레젠테이션 엔진 세션의 경우 배율 인수 값은 응용 프로그램 파일과 함께 저장되고 프로젝트에 적용됩니다. 웹 프레젠테이션 엔진 세션의 경우 배율 인수 값은 브라우저 로컬 스토리지에 저장되고 지정된 경로를 가진 특정 도메인의 모든 런타임에 적용됩니다.
WebIde 에뮬레이터는 UI 세션에 배율 인수 속성을 사용할 수 없습니다.
UI 크기 조정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 UI 크기 조정 변경 항목을 참조하십시오.
런타임 동작
런타임 시 배율 인수 값이 변경되면 변경 내용이 즉시 적용됩니다. 응용 프로그램 시작 시,이전에 배율 인수가 설정된 경우 런타임에서 장치 설정을 사용합니다. 그렇지 않으면 현재
UI세션
에 있는 값이 사용됩니다.사용자가 영구 설정을 지정할 수 있도록 하려면 다음 튜토리얼을 참조하십시오. 사용자별 영구 설정 개발
UI scaling
Scale factor
UISession
의견을 작성 부탁드립니다.