UI 크기 조정 변경
응용 프로그램 인터페이스에서 UI 요소의 크기를 수정하려면 배율 인수를 조정합니다.
- 프로젝트 보기에서 해당UI세션개체를 선택합니다.
- 속성에서배율 인수값을 편집합니다.UI 요소의 기본 크기에 배율 인수를 곱합니다. 예를 들어 인수를2로 설정하면 모든 UI 개체와 글꼴이 로컬 크기 값보다 두 배 커집니다.팁:{Session}/ScaleFactor별칭을 통해 동적 링크를 만들어 그래픽 개체의 배율을 동적으로 제어할 수도 있습니다. 프레젠테이션 엔진에서 사용자 지정 UI세션 개체가 없어도 동적 링크를 만들 수 있습니다.설정한 배율 인수는 응용 프로그램을 닫았다가 다시 열어도 유지되며 다시 수정될 때까지 유지됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.