시스템 개체

시스템
개체는 네트워크 및 IP 설정을 통해 시스템에 대한 네트워크 구성을 제공합니다.
시스템
개체를 추가하여 런타임 시 네트워크 인터페이스의 날짜 및 시간, IP 주소 등의 시스템 설정에 액세스하거나 시스템을 다시 시작할 수 있습니다.
프로젝트에
시스템
개체를 추가하면
날짜 및 시간
,
장치
,
디스플레이
및
응용 프로그램
속성 범주가 자동으로 표시됩니다. 동적 링크 브라우저를 사용하여 이러한 속성을 변수에 바인딩합니다.
런타임 시 네트워크 인터페이스 속성이
시스템
개체 속성에 자동으로 추가되고 현재 설정이 표시됩니다. 예를 들어, 시스템에 두 개의 추가 IP 주소로 구성된 LAN 네트워크 인터페이스가 있는 경우, 런타임 시
시스템
개체 속성에는 LAN 네트워크에 대한 추가 IP 주소가 있는
네트워크 인터페이스
범주가 포함됩니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 시스템 네트워크, IP 및 런타임 설정
  • 시스템 개체 만들기
  • 응용 프로그램, 날짜 및 시간, 장치, 디스플레이 및 네트워크 인터페이스용 시스템 변수
  • 다시 시작 버튼 만들기
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal