시스템 변수
시스템 변수는
FactoryTalk® Optix™
프로젝트에서 시스템
개체를 만들 때 자동으로 만들어집니다. 그래픽 개체의 속성을 시스템 변수에 바인딩하면 프로젝트 보기
의 시스템 개체가 동적 링크 브라우저에 범주로 나타납니다.각 범주에는 미리 정의된 변수가 포함되어 있습니다.
- 응용 프로그램. 깜박임 속도 값을 제공하는 변수입니다. 이 변수는 값을 표시하고 지우는 사이에 값이 번갈아 나타나는 시간(초)을 결정합니다.
- DateTime. HMI 장치의 현재 날짜 및 시간 값을 제공하고 HMI 장치의 날짜, 시간 및 시간대를 구성할 수 있는 변수입니다.
- 디스플레이. 화면 밝기, 해상도, 배율 및 방향을 제공하는 변수입니다.
- 네트워크 인터페이스. HMI 장치의 IP 주소와 같은 네트워크 설정을 제공하는 변수입니다.
- WiFi. 작동 모드, 네트워크 이름, 보안 모드, 사용자 이름, 암호, LAN 네트워크 액세스를 바인딩할 수 있는 변수입니다.
system variable
application
date time
display
network
wifi
의견을 작성 부탁드립니다.