응용 프로그램 변수
그래픽 개체의 속성을 미리 정의된
응용 프로그램
변수에 바인딩하여 FTOptixApplication
을 구성합니다. 예를 들어, 시스템 또는 프로세스 상태에 따라 개체가 깜박이도록 하려면 속성의 표시 유형에 바인딩합니다. 변수에 바인딩하려면 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.동적 링크 브라우저의
응용 프로그램
범주에는 FTOptixApplication
과 관련된 변수가 표시됩니다.변수 | 유형 | 정의 | 읽기 또는 쓰기 | 재부팅 필요 |
|---|---|---|---|---|
빠르게 깜박임 | Boolean | 1초 동안 설정되고 0.5초 동안 지워지는 변수 값. | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
중간 깜박임 | Boolean | 2초 동안 설정되고 1초 동안 지워지는 변수 값. | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
느리게 깜박임 | Boolean | 3초 동안 설정되고 1.5초 동안 지워지는 변수 값. | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
application variable
blink fast
blink medium
blink slow
blink
의견을 작성 부탁드립니다.