디스플레이 변수
그래픽 개체의 속성을 미리 정의된
디스플레이
변수에 바인딩하여 HMI 장치의 화면을 구성합니다. 예를 들어, HMI 장치 디스플레이의 밝기 레벨을 지정하려면 밝기
변수에 바인딩합니다. 변수에 바인딩하려면 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.동적 링크 브라우저의
디스플레이
범주에는 HMI 장치 화면과 관련된 변수가 표시됩니다.변수 | 유형 | 정의 | 읽기 또는 쓰기 | 재부팅 필요 |
|---|---|---|---|---|
밝기 | UInt32 | HMI 장치 화면의 디스플레이 밝기(1-10) | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 없음 |
세로 해상도 | UInt32 | HMI 장치 디스플레이의 세로 해상도(픽셀) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
가로 해상도 | UInt32 | HMI 장치 디스플레이의 가로 해상도(픽셀) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
확대/축소 | UInt32 | 디스플레이의 확대/축소 레벨(50-200) | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
방향 | UInt32 | 디스플레이 방향: 0 = 가로 1 = 세로 2 = 세로 반전 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
display
display variable
brightness
vertical resolution
horizontal resolution
scale
orientation
의견을 작성 부탁드립니다.