편집기
컨테이너 개체를 열어 사용자 인터페이스용 편집기를 엽니다.
편집기

항목 | 설명 | 아이콘 | 설명 |
|---|---|---|---|
![]() | 열려 있는 창 또는 개체의 탭 | ||
![]() | 열려 있는 창이나 개체를 표시하는 캔버스 | ||
![]() | 열려 있는 창 또는 개체의 내용을 디자인하는 영역 | ||
![]() | 디자인 영역에서 선택한 개체에 따라 달라지는 아이콘과 옵션이 있는 편집기 도구 모음 | 선택 . 디자인 영역에서 항목을 선택합니다. | |
직사각형 . 디자인 영역에 직사각형을 그립니다. | |||
타원 . 디자인 영역에 타원을 그립니다. | |||
라인 . 디자인 영역에 선을 그립니다. | |||
![]() | 폴리라인 . 디자인 영역에 폴리라인을 그립니다. | ||
![]() | 맨 뒤로 보내기 . 선택한 개체를 디자인 영역에 있는 개체의 맨 뒤로 보냅니다. | ||
![]() | 뒤로 보내기 . 선택한 개체를 디자인 영역에서 한 개체 뒤로 보냅니다. | ||
![]() | 앞으로 가져오기 . 선택한 개체를 디자인 영역에서 한 개체 앞으로 가져옵니다. | ||
![]() | 맨 앞으로 가져오기 . 선택한 개체를 디자인 영역에 있는 개체의 맨 앞으로 보냅니다. | ||
![]() | 왼쪽 정렬 그룹 . 선택한 개체를 가장 왼쪽 개체를 따라 정렬합니다. | ||
![]() | 상단 정렬 그룹 . 선택한 개체를 가장 위쪽 개체를 따라 정렬합니다. | ||
![]() | 오른쪽 정렬 그룹 . 선택한 개체를 가장 오른쪽 개체를 따라 정렬합니다. | ||
![]() | 하단 정렬 그룹 . 선택한 개체를 가장 아래쪽 개체를 따라 정렬합니다. | ||
![]() | 왼쪽 도킹 . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 왼쪽에 고정합니다. | ||
![]() | 가운데 도킹 . 선택한 개체를 세로로 고정한 상태에서 개체를 가운데에 배치하고 여백을 재설정합니다. | ||
![]() | 오른쪽 도킹 . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 오른쪽에 고정합니다. | ||
![]() | 왼쪽 및 오른쪽 도킹 . 선택한 개체를 컨테이너에서 가로로 연장합니다. | ||
![]() | 상단 도킹 . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 상단에 고정합니다. | ||
![]() | 가운데 도킹 . 선택한 개체를 가로로 고정한 상태에서 개체를 가운데에 배치하고 여백을 재설정합니다. | ||
![]() | 하단 도킹 . 여백을 유지하면서 선택한 개체를 하단에 고정합니다. | ||
![]() | 상단 및 하단 도킹 . 선택한 개체를 컨테이너에서 세로로 연장합니다. | ||
삭제 . 선택한 개체를 디자인 영역에서 제거합니다. | |||
![]() | 디자인 영역에서 개체의 언어를 선택합니다. | ||
![]() | 디자인 영역의 확대/축소 레벨을 선택합니다. | ||
![]() | 표시 여부, 개체의 스냅 배치 및 그리드의 크기를 지정하는 옵션을 선택합니다. |
editor
의견을 작성 부탁드립니다.