런타임 시 표시되는 언어

런타임 시 표시되는 언어는 여러 상황에 따라 달라집니다.
  • 사용자 로케일. 런타임 시 표시되는 언어는 사용자 로케일의 언어입니다. 용어가 사용자의 로케일에 대한 언어가 아닌 다른 언어로 번역되는 경우 시스템은 기본 설정 순서대로 언어를 검색합니다. 세션 및 폴백 로케일 구성 항목을 참조하십시오.
  • 프레젠테이션 엔진. 프레젠테이션 엔진은 연결된 사용자를 기반으로 사용자 인터페이스를 관리합니다. 디자인 타임 전이나 런타임 전에 프레젠테이션 엔진에서 사용자를 구성합니다. 프레젠테이션 엔진 항목을 참조하십시오.
  • 세션. 새 세션의 기본 언어는 사용자의 로케일 언어입니다. 세션의 로케일 언어는 사용자의 로케일 언어와 독립적으로 변경할 수 있습니다. 옵션 설정 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal