번역

번역을 사용하면 응용 프로그램이 런타임 시 사용자의 언어로 표시되기 때문에 다양한 로케일의 사용자가
FactoryTalk Optix Studio
응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 지역화 사전을 사용하여 런타임 시 프로젝트의 메시지와 레이블 및 스위치에 표시된 텍스트 문자열을 번역합니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 지역화 사전 및 지역화 편집기
  • 런타임에 표시되는 언어 및 인터페이스 언어 변경
  • 사전 생성 및 로케일 언어 추가
  • 문자열 번역 및 미리 보기
  • CSV 파일에서 번역된 문자열 가져오기 및 내보내기
  • 문자열 포맷터에서 번역된 텍스트 사용
표준 템플릿을 사용하는 프로젝트의 경우
번역
폴더에 지역화 사전이 있습니다. 프로젝트에서 기본 지역화 사전을 사용하거나 추가 지역화 사전을 만들어 텍스트 문자열 번역을 관리할 수 있습니다. 추가 지역화 사전은 대규모 프로젝트에서 번역을 경보 번역 및 그래픽 개체 번역과 같은 범주로 나누는 데 유용할 수 있습니다.
지역화 사전을 두 번 클릭하여 지역화 편집기를 엽니다. 지역화 편집기를 사용하여 다국어 프로젝트 및 응용 프로그램의 문자열을 번역합니다. 이러한 문자열은 일반적으로 경보 메시지 또는 지역화된 텍스트 변수에 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal