문자열 포맷터에서 번역된 텍스트 사용

번역 키에 대한 참조를 만들어 런타임 시 세션 로케일에 따라 키가 관련 번역된 텍스트를 사용하도록 합니다. 번역 키는 번역 사전의 특정 번역에 대한 참조입니다.
  1. 형식
    속성에 키에 있는 문자를 입력합니다. 입력한 문자가 포함된 키가 나타납니다.
  2. 키를 선택한 다음
    Enter
    키를 누릅니다.
키의 텍스트에 문자열 포맷터 소스에 대한 자리 표시자(예: "{0}")가 포함되어 있으면 상대 속성이 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal