CSV 파일에서 번역된 문자열 가져오기
현재 프로젝트의 지역화 사전에서는 문자열을 만들고 번역할 필요가 없는 번역된 문자열을 가져왔습니다. CSV 파일에서 번역된 문자열을 가져와서 번역 테이블을 채웁니다.
필수 구성 요소
CSV 파일은 다음과 같은 특정 사양을 충족해야 합니다.
- 각 키 및 연결된 번역은 새 행에 있어야 합니다.
- 각 행에서 키와 관련 번역을 쉼표로 구분된 큰따옴표로 표시합니다. 예를 들어, "Key1", "Traduzione", "Translation"입니다. 다른 구분 기호를 사용할 수 있습니다.
- 첫 번째 행은 머리글이어야 합니다. 예를 들어, "Key", "it-IT", "en-US"입니다.
번역된 문자열을 가져오려면 템플릿 라이브러리에서 사용할 수 있는 미리 정의된 NetLogic을 사용합니다.
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 템플릿 라이브러리에서스크립트를 선택합니다.
- 구성 요소아래에서번역 가져오기 도구 및 내보내기 도구를 프로젝트 노드 또는번역폴더로 끌어옵니다.
- 템플릿 라이브러리에서닫기를 선택합니다.
- 번역 가져오기 및 내보내기를 선택한 상태에서속성의CSVPath에서 CSV 파일을 찾아 선택합니다.
- CharacterSeperator에서 구분 기호를 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서번역 가져오기 및 내보내기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음번역 가져오기 실행을 선택합니다.
import
의견을 작성 부탁드립니다.