검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
MotorPanel 인스턴스 만들기
MotorPanel 유형을 인스턴스화하고 필요한 동적 링크를 만듭니다.
프로젝트 보기
에서
MainWindow (type)
를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
새로 만들기
MotorPanel
을 두 번 선택합니다.
MainWindow (type)
아래에
MotorPanel1
및
MotorPanel2
가 나타납니다.
MotorPanel1
을 선택하고
속성
에서
MotorAlias
와
ProjectName
모델
Motor1
간에 동적 링크를 만듭니다.
동적 링크에 대한 자세한 내용은
동적 링크 만들기
항목을 참조하십시오.
MotorPanel2
를 선택하고
속성
에서
MotorAlias
와
ProjectName
모델
Motor2
간에 동적 링크를 만듭니다.
동적 링크에 대한 자세한 내용은
동적 링크 만들기
항목을 참조하십시오.
MotorAlias
값에 따라
MotorExt
값이 자동으로 설정됩니다.
개체의 상대적 주소 지정이 있는 패널 개발
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal