경보 메시지 번역
경보
위젯에 표시되는 메시지는 다른 언어로 나타날 수 있는 텍스트 문자열입니다. 메시지를 입력하고 번역 언어를 선택한 다음 번역된 문자열을 입력합니다. 번역된 경보 메시지는 런타임 시 사용자의 언어로 표시됩니다.필수 구성 요소
- 경보 메시지를 번역하려면
- 프로젝트 보기에서 경보를 탐색하여 선택합니다.
- 속성의메시지에서 경보 이벤트가 런타임 시 표시할 메시지를 입력합니다.
- 프로젝트 보기에서번역을 확장합니다.
- 지역화사전#를 두 번 클릭합니다.
- 번역 편집기에서번역 참조보기를 선택합니다.새 메시지가문자열열에 나타납니다.
- 경보 메시지 행에서
동기화를 선택합니다.번역된 해당 메시지가키열에 나타납니다. - 번역 테이블 보기를 선택합니다.
- 로케일 추가를 선택하고, 번역에 사용할 원하는 언어를 선택한 다음,를 선택합니다.

- 새 로케일 추가됨에서예를 선택합니다.
- 세 번째 열에 번역의 문자열을 입력합니다.
locale
localize
synchronize
translate
의견을 작성 부탁드립니다.