스핀 상자 구성
스핀 상자 개체를 추가하고 해당 속성을 편집합니다.
- 프로젝트 보기의UI에서 스핀 상자를 포함할 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 를 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서 스핀 상자 설정을 조정합니다.
- 값. 시작 값. 숫자 값 또는 숫자 값이 있는 변수에 대한 동적 링크입니다.팁:값속성을 변수와 동적으로 연결하고 런타임에 새 값을 입력하면 새 값이 연결된 변수 데이터 유형으로 자동 변환됩니다. 예를 들어, UInt32 데이터 유형의 변수에 연결하고 스핀 상자에1.6을 입력하면 입력한 값이2.0으로 반올림됩니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 최솟값. 스핀 상자에 설정할 수 있는 최솟값입니다.팁: 값이최솟값및최댓값범위를 벗어나면 스핀 상자 테두리가 잠시 동안 빨간색으로 바뀌고 값이 이전 값으로 되돌아갑니다.
- 최댓값. 스핀 상자에 대해 설정할 수 있는 최댓값입니다.
- 증가. 버튼을 사용하여 값을 증가할 때 값을 늘리거나 줄일 값입니다.
- 입력 형식. 표시되는 값의 형식입니다.허용되는 값은 다음과 같습니다.숫자(Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)형식설명예제d천 단위 구분 기호가 없는 숫자형식 자리 표시자 뒤에서 소수점 이하 자릿수는 정수(패딩 없음)로 구성됩니다.
- d: -1234 ► -1234
- d: 5.618 ► 5618
- d2: 1,234.239 ► 1234.24
n천 단위 구분 기호가 있는 숫자형식 자리 표시자 뒤에서 소수점 이하 자릿수는 정수(패딩 없음)로 구성됩니다.- n1: -1234.23 ► -1,234.2
- n2: 5804.236 ► 5,804.24
- n3: -1234.23 ► -1,234.230
e지수 표기법형식 자리 표시자 뒤에 소수 자릿수가 정수로 구성됩니다.- e10: 12345.6789 ► 1.2345678900E4
- e2: 2665.778 ► 2.67E3
f고정 소수점 표기법형식 자리 표시자 뒤에서 소수점 이하 자릿수의 정확한 수는 정수로 구성됩니다.- f3: 123 ► 123.000
- f3: 123.23 ► 123.230
- f4: -1898300.678 ► -1,898,300.6780
- f3: 123.4 ► 123.400
p백분율형식 자리 표시자 뒤에서 정수는 소수점 이하 자릿수를 구성하는 데 사용됩니다.- p: 1 ► 100%
- p3: -0.397481 ► -39.748%
x16진수 표기법255 ► ffb이진 표기법107 ► 1101011o8진수 표기법56 ► 70zz 형식을 사용하여 숫자의 정수 부분을 지정된 너비와 일치할 때까지 앞에 오는 0으로 채웁니다. 형식 자리 표시자 뒤에 정수를 배치하여 너비를 설정합니다.z 형식으로 작업할 때 다음 사항을 고려하세요.- 로케일별 소수 구분 기호가 사용됩니다.
- 부동 소수점 숫자의 소수 부분에서 후행 0이 제거됩니다.
- 음수는 채워진 0 앞에 빼기 기호를 유지합니다(예: -007).
- 숫자의 자릿수가 이미 지정된 너비보다 많은 경우 패딩이 추가되지 않습니다.
- z: 5 ► 5
- z3: 5 ► 005
- z4: 42 ► 0042
- z3: -7 ► -007
- z5: 123.45 ► 00123.45
- z4: -9.5 ► -0009.5
- 편집 가능. 키보드 키를 사용하여 스핀 상자 값 입력을 활성화합니다.팁:편집 가능이거짓으로 설정된 경우에도 스핀 상자 버튼을 사용하여 스핀 상자 값을 늘리거나 줄일 수 있습니다.
- 버튼 표시. 값을 늘리거나 줄이는 버튼을 표시합니다.
spin box
의견을 작성 부탁드립니다.