값에 따라 화면 변경

변수 값 또는 태그 값에 따라 다른 화면을 표시합니다. 예를 들어, 탱크가 특정 수위를 초과할 때 화면을 표시합니다.
런타임에 샘플 응용 프로그램은 다음을 수행합니다.
  • 사용자가 다른 화면을 선택할 때 컨트롤러 태그 또는 모델 변수 값 업데이트
  • 컨트롤러 태그 또는 모델 변수가 변경될 때 표시되는 화면 업데이트
적용 사례
화면 1이 직사각형 영역에 표시되어 있으며, 아래에는 왼쪽 및 오른쪽 화살표와 숫자 1이 표시된 탐색 컨트롤이 있음.
중앙에 표시된 화면 2, 그리고 그 아래에 탐색 화살표와 숫자 2가 있습니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
ChangeScreens.zip
필수 구성 요소
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 인터페이스 요소 정렬.
  3. 프로젝트 저장.
디자인 적용 사례
페이지 번호와 왼쪽/오른쪽 화살표, 오른쪽 상단 모서리의 잠금 해제된 자물쇠 아이콘을 표시하는 탐색 컨트롤입니다.
실행 아이콘
실행
을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal