화면 추가

화면 유형을 추가하고 다른 인터페이스 요소를 표시하도록 하위 개체를 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    화면
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    화면
    을 세 번 선택합니다.
  2. 각 화면 개체에 ScreenId 변수를 추가합니다.
    팁: ScreenId 변수는 나중에 추가할 '태그에서 페이지 변경' NetLogic에 필요합니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서 편집할 화면을 선택합니다.
    2. 속성
      에서 상단의
      회색 추가 아이콘
      를 선택한 다음
      변수
      를 선택합니다.
    3. 변수 이름 위로 마우스를 가져가서
      편집 아이콘
      을 선택하고
      ScreenId
      를 입력합니다.
    4. 변수 유형이
      Int32
      인지 확인합니다.
    5. 고유한 양의 정수 값을 입력합니다.
      예를 들어 각 화면에 대해 다음과 같이 입력합니다.
      ScreenId 할당
      화면
      ScreenId 값
      Screen1
      1
      Screen2
      2
      Screen3
      3
  3. 화면 개체에 하위 요소를 추가합니다.
    예를 들어 직사각형과 레이블을 추가합니다. 자세한 내용은 그래픽 개체 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal