동적 링크 편집
동적 링크를 편집하여 소스 변수를 변경하거나 끊어진 또는 해결되지 않은 링크를 해결합니다. {0}과 같은 자리 표시자를 삽입하여 링크를 동적으로 만듭니다. 끊어진 링크는 속성에
로 표시되고, 해결되지 않은 링크는
로 표시됩니다. 해결되지 않은 동적 링크는 디자인 타임에 해결할 수 없지만 런타임 시(예: 패널 로더를 통과하는 동적 링크를 설정할 때) 유효할 수 있습니다.


링크를 수동으로 편집하거나, 새 소스를 선택하거나,
속성
에서 새 소스를 동적 링크로 끌어와 동적 링크를 편집합니다.- 동적 링크를 수동으로 편집하려면:
- 속성에서 동적 링크 위로 마우스를 가져간 다음을 선택합니다.

- 경로를 편집한 다음키를 누릅니다.Enter팁: 별칭 인덱스를 편집할 수 있습니다.
- 새 소스를 선택하여 동적 링크를 편집하려면:
- 속성내 동적 링크가 있는 속성에서 속성의 링크를 선택하거나을 선택합니다.
동적 링크 변경 - 동적 링크 브라우저에서 값 속성의 소스 역할을 하는 노드를 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서 선택한 노드에 적용할 OPC UA 속성을 선택합니다. 예를 들어,BrowseName,값또는DisplayName을 선택합니다.
- (선택 사항)형식에서 선택한 변수에 적용할 형식을 선택합니다.
- (선택 사항)배열 인덱스에서 선택한 변수의 배열 인덱스를 선택합니다. 이 옵션은 배열 변수에만 나타납니다.
- 비트 인덱스에서, 선택한 변수의 지정된 비트에 액세스할 인덱스를 선택합니다.
- (선택 사항) 복합 동적 링크를 만들려면고급을 선택합니다.노트: 자세한 내용은 복합 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 선택을 선택합니다.
- 새 소스를 끌어와 동적 링크를 편집하려면속성에서 새 소스를 기존 동적 링크로 끌어옵니다.
- 변수를 선택한 동적 링크를 복원하려면 속성 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음링크 복원을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.