동적 링크
동적 링크는 상위 노드(변수)를 소스 노드(다른 변수 또는 개체 속성)와 결합합니다.
팁:
일반적으로 동적 링크를 사용하여 다음을 기반으로 변수 값을 설정합니다.
- 다른 변수의 값.
- 개체의 속성.
예를 들어 온도 변수 값을 기반으로 레이블 개체의 텍스트 속성을 설정합니다.
소스 유형 및 값
기본적으로 동적 링크 소스 노드 유형에 따라 소스 값은 다음과 같이 설정됩니다.
동적 링크 소스 노드 유형 | 동적 링크 소스 값 |
|---|---|
변수 | 변수의 값 속성입니다. |
개체 | 개체의 NodeId 속성입니다. |
모드
동적 링크의 모드는 방향을 지정합니다.
- 읽기

- 소스 노드에서 상위로 읽습니다.NetLogics에 정의된 동적 링크의 기본값입니다.
- 쓰기

- 상위에서 소스 노드로 씁니다.
- 읽기/쓰기

- 소스 노드에서 상위로 읽고 상위에서 소스 노드로 씁니다.FactoryTalk Optix StudioUI에서 만든 동적 링크의 기본값입니다.
복합 동적 링크
복합 동적 링크에는 컨버터를 통한 소스 노드 값 변환이 포함됩니다. 컨버터 항목을 참조하십시오.
복합 동적 링크는 복합 동적 링크 편집기를 사용하여 만듭니다. 복합 동적 링크 편집기 항목을 참조하십시오.
노트:
그래픽 개체 속성과 다른 노드 간에 동적 링크를 설정하면 상위 노드는 항상 그래픽 개체 속성입니다. 동적 링크의 상위 또는 소스 노드가 배열 변수인 경우 특정 배열 셀을 상위 또는 소스 값으로 설정할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.