동적 링크 소스에 대한 참조
동적 링크 소스의 유형에 따라 속성 값 필드는 다양한 방식으로 참조를 표시합니다.
속성 값
소스 유형 | 속성 값 |
|---|---|
노드 또는 변수 | 소스의 BrowseName |
노드 또는 변수의 속성 | BrowseName@ name of the attribute |
배열 변수 | BrowseName[ array index values ] |
배열 변수의 배열 인덱스 | BrowseName[ array index number ]예를 들어, [0] 은 첫 번째 배열 인덱스입니다. |
비트 인덱스 | BrowseName[ bit index number ]예를 들어, [0]은 첫 번째 비트 인덱스입니다. |
노드의 속성 | 소스 노드에 대한 경로입니다. |
사용자가 형식을 지정한 노드 또는 변수 | 소스에 대한 정보, 이후 (형식화된) 정보 |
참조 유형 | 설명 | 속성 값 예시 |
|---|---|---|
절대 | 루트 디렉터리로 시작하는 참조된 소스의 전체 경로입니다. | ProjectName/Model/SourceVariable |
상대 | 대상 노드 디렉터리로 시작하는 참조된 소스의 경로입니다. | ../SourceVariable |
별칭 사용 | 별칭을 포함하는 모든 경로 유형입니다. 별칭은 소스 노드를 가리키고 고유 식별자 속성이 있는 변수 유형입니다. 자세한 내용은 별칭 항목을 참조하십시오. | {Motor}/Speed |
팁:

파란색 링크(
../SourceVariable
)를 선택하면 링크 대상(SourceVariable
노드)으로 이동합니다.
reference
의견을 작성 부탁드립니다.