전환된 이벤트 구성

변수 또는 개체 속성의 값이 특정 조건을 충족하는 경우 메서드를 트리거합니다.
팁:
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
로직에서 전환된 이벤트 구성의 예는 대화 상자를 열고 닫도록 전환 이벤트를 구성 항목을 참조하십시오.
  1. 프로젝트 보기
    에서 개체나 변수를 선택합니다.
  2. 속성
    에서 변수 또는 속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    전환된 이벤트
    를 선택합니다.
    팁: 필요한 경우
    검은색 추가 아이콘
    를 선택하여 변수를 추가합니다.
  3. 이벤트
    의
    전환
    에서 다음을 선택합니다.
    • 같음
    • 같지 않음
    • 보다 큼
    • 크거나 같음
    • 보다 작음
    • 작거나 같음
  4. 값
    속성을 설정합니다.
    팁: 임계값을 입력하거나 임계값에 동적 링크를 추가할 수 있습니다. 동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
  5. VariableTransitioned
    옆에 있는
    검은색 추가 아이콘
    를 선택합니다.
  6. 메서드 선택:
    • 전역 메서드의 경우
      명령
      을 확장합니다.
    • 로컬 메서드의 경우 메서드를 노출하는 노드를 확장하거나(예:
      데이터그리드
      노드는
      새로 고침
      메서드를 노출함) 특정 NetLogic과 관련된 노드를 확장합니다.
  7. (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.
  8. (선택 사항) 5~7 과정을 반복하여 더 많은 메서드를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal