경보 관리자
경보 관리자
위젯에는 시스템에 구성된 모든 경보와 해당 현재 상태가 나열됩니다. 이를 사용하여 HMI 장치의 경보를 모니터링하고 상호 작용합니다.개요
경보 테이블에는 경보 테이블이 표시할 수 있는 데이터의 대표적인 샘플 데이터가 포함되어 있습니다. 샘플 데이터는 평균 길이의 데이터를 경보 테이블의 기본 열에 삽입합니다. 경보 테이블을 구성하기 위한 샘플 데이터가 나타납니다.
경보 관리자는 모든 경보를 표시하며 각 경보에 대해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 경보 요약에서는 필터에 따라 활성 경보와 승인되지 않은 경보만 볼 수 있습니다.
경보 관리자 목록은 기본적으로 경보
이름
을 기준으로 정렬됩니다.경보 요약에는 운영자의 상호 작용이 필요한 현재 경보가 표시됩니다. 경보 관리자는 모든 경보(현재 '경보 활성'이 아닌 경보 포함)를 표시하며, 특히 경보 요약에 더 이상 나타나지 않는 경보를 보류 해제, 억제 해제 또는 다시 활성화하려는 경우에 유용합니다.
경보 관리자를 사용하여 다음을 할 수 있습니다.
- 경보 비활성화
- 경보 활성화
- 경보 선택
- 개별 경보 조건 보류
- 전체 경보(모든 조건) 보류
- 경보 정렬 및 필터링
- 경보 보기
- 경보 조건 세부 정보 보기
- 경보 품질 보기
- 경보 조건 보류 해제
- 경보 보류 해제
- 억제
- 억제 해제
- 경보 횟수 재설정
경보 관리자
위젯에는 다음과 같은 정보 열이 표시됩니다.열 | 설명 |
|---|---|
상태 | 경보 상태. 다음과 같은 값을 사용할 수 있습니다.
|
확인됨 | 경보의 확인 또는 미확인 여부를 지정합니다. |
금지 상태 | 경보를 금지하는 경보에 적용되는 값입니다. 경보에 둘 이상의 금지 상태가 있는 경우 가장 높은 금지 상태의 아이콘이 테이블에 표시됩니다. 아이콘이 표시되지 않으면 경보의 품질이 양호하고 비활성화, 억제 또는 보류되지 않은 것입니다. |
기간 보류 시간 | 경과된 보류 시간을 표시합니다. |
만료 시간 | 경보가 만료된 시간을 표시합니다. |
이름 | 경보 이벤트를 생성한 경보 개체의 이름입니다. |
소스 변수 | 이벤트에서 모니터링하는 변수입니다. |
속성
에서 표시할 경보 요약 테이블 열을 선택하고 특정 버튼을 비활성화하거나 숨길 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.