기본 제공 별칭
기본 제공 별칭에는 창, 레시피스키마 및 세션 별칭이 포함됩니다.
창 별칭
별칭을 사용하여 해당 창에 있는 응용 프로그램 창 속성 및 그래픽 개체를 참조할 수 있습니다.
레시피스키마 별칭
디자인 타임에 프로젝트 루트 노드에는 프로젝트의 각
레시피스키마
인스턴스에 대한 별칭이 포함됩니다. 이 별칭의 이름은 관련 레시피스키마
개체와 동일합니다. 프로젝트에는 패널 로더
개체도 포함되어 있습니다. 프로젝트의 해당 개체와 동일한 BrowseName을 가진 모든 노드에서 레시피스키마
별칭에 액세스합니다. 예를 들어, 패널로더1
개체에 대해 패널로더1
별칭이 생성됩니다.
팁:
레시피 스키마
개체의 별칭은 프로젝트 루트 노드 내에 생성됩니다.세션 별칭
별칭은 런타임 시에만 존재하는
세션
노드를 가리킵니다. 이 별칭에는 사용자 및 세션 로케일을 기반으로 하는 값이 있는 여러 노드가 포함되어 있습니다. 디자인 타임에 이 별칭은 그래픽 개체 및 유형에 항상 사용할 수 있습니다.window alias
recipeschema alias
session alias
default aliases
의견을 작성 부탁드립니다.