프로젝트 노드 정렬

디자인 타임에서 C#을 사용하면
MoveUp()
및
MoveDown()
메서드를 통해 상위 노드 내의 노드를 정렬할 수 있습니다.

메서드

노드에서 다음 메서드를 호출할 수 있습니다.
MoveUp()
상위 노드 내의 자매 노드를 기준으로 노드를 한 위치 위로 이동합니다.
상위 노드 내의 첫 번째 노드에서는
MoveUp()
메서드를 호출해도 아무런 효과가 없습니다.
MoveDown()
상위 노드 내의 자매 노드를 기준으로 노드를 한 위치 아래로 이동합니다.
상위 노드 내의 마지막 노드에서는
MoveDown()
메서드를 호출해도 아무런 효과가 없습니다.

그래픽 개체 고려 사항

MoveUp()
및
MoveDown()
메서드를 사용하여 그래픽 개체를 정렬하는 경우:
  • 메서드는 유형 내의 그래픽 개체(예:
    Panel (type)
    )에 대해 호출된 경우에만 효과가 있습니다.
  • 그래픽에 대한 함수 효과를 보려면 페이지를 수동으로 다시 로드합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal