WHERE 절

WHERE 절에는 비교 연산자, 논리 연산자, 값 연산자를 사용합니다.
WHERE 절에서 지원되는 연산자
유형
연산자
비교 연산자
<
,
<=
,
>
,
>=
,
=
,
<>
논리 연산자
AND
,
OR
,
NOT
값 연산자
IN
,
LIKE
,
BETWEEN
,
IS NULL

지원되는 기능

지원되는 WHERE 기능의 예
예상 동작
예상 동작을 달성하기 위한 쿼리
Salary가 60,000보다 큰 행을 필터링합니다.
SELECT * FROM TestTable1 WHERE Salary > 60000;
DepartmentID가 NULL인 행을 필터링합니다.
SELECT * FROM TestTable1 WHERE DepartmentID IS NULL;
DepartmentID가 100에서 200 사이인 행을 필터링합니다.
SELECT * FROM TestTable1 WHERE DepartmentID BETWEEN 100 AND 200;

지원되지 않는 기능

  • WHERE 절에 동적 참조가 포함된 하위 쿼리입니다.
  • WHERE 절에서의 집계입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal